This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5892-Q1, LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403834/lp5891-q1-lp5891

器件型号:LP5891-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP5891、LP5892-Q1

工具与软件:

您好、正在寻找具有 LP5891较高额定电流(40mA)的 LED 驱动器。 器件型号可能是 LP5892-Q1。 有人可以帮助我获取数据表和应用手册吗?

还在寻找一些样片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunrise:

    我们的专家将稍后给您回复,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunrise:

    请通过电子邮件(monet-xu@ti.com)与我联系、我将为您分配合适的人员。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 现在再次给您发送电子邮件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surise、您好!

    明白了。

    BR

    Monet Xu