This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1 LED 开路检测电压阈值问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403505/lp5891-q1-lp5891-q1-led-open-detection-voltage-threshold-issue

器件型号:LP5891-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我一直在审查 LP5891-Q1 LOD 和 LSD 相关程序、并遇到了一个问题。

根据数据表、VLED_R/G/B 的工作电压范围为2.5V 到5.5V。 不过、

我注意到 FC3寄存器中 LODVTH_R 的阈值设置范围为0.2V 至1.2V。

您能否说明一下 LOD 和 LSD 电压阈值是否与 VLED 电压有关?

如果不是、那么确定 LOD 和 LSD 电压阈值的依据是什么?

 o

BR、
Allen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    [quote userid="572095" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403505/lp5891-q1-lp5891-q1-led-open-detection-voltage-threshold-issue 能否说明 LOD 和 LSD 电压阈值是否与 VLED 电压有关?

    LOD 阈值与 VLEDR/G/B 有关、LSD 阈值与 VLED 无关。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    在 F280039C 和 LP5891Q1 LED 驱动器示例代码中、LODVTH_R 设置为0.2V、最大值为1.2V。 但是、我的外部 VLED 输入电压是5V。

    我在了解如何将 LODVTH 设置与实际 VLED 相关联时遇到困难。 您能否说明 LODVTH 电压设置如何影响 LOD (LED 开路检测)以及检测过程是如何工作的?

    此致、

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    Monet 将在稍后向您提供反馈、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    示例代码 LODVTH_R__0V2 在 F280039C 中、这意味着 VLED-0.2V。 因此、如果 VLED 为5V、则在设置为 LODVTH_R = VLED 时- 0.2 = 4.8V。

    下图提供了开路检测进度:

    当 LED 发生开路故障时、VOUT 与 VLED 关闭、因此驱动器将检测输出电压并与 VLODTH (4.8V)进行比较、如果 VOUT 高于4.8V、驱动器将报告 LOD 故障。

    当 LED 发生弱 LOD 故障时、VF 低于正常正向电压、因此 VF 低于4.8V、因此客户需要使用较低的 VLODTH_R/G/B

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

        好的、我明白了。

    谢谢!

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    还有一个问题。

        为了判断 LSD、它是否基于与 LOD 相同的逻辑? 具体而言、LSDVTH_R 是否= VLED - 0.2V = 4.8V (假设 VLED 为5V)? 如果 VOUT 小于4.8V、是否可以将其视为 LED 短路? 或者 LSD 和 LOD 之间的判断方法是否不同?

    此致、

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    LSD 的检测与 LOD 不同。

    当通道开启时、驱动器会检测 VOUT 的电压并与 LSDVTH 进行比较。 当发生 LED 短路时、VOUT 的电压接近 VSW (接近 GND)、因此如果 VOUT 低于 LSDVTH_R (0.2V)、则会检测到 LSD。

    BR

    Monet Xu