请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 工具与软件:
您好、客户在增加负载时遇到异常的输出电压波形。 请帮助找到原因,谢谢。
我们是否可以使用2类或3类来补偿环路?
原理图:
紫色:输出电压黄色:负载
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、客户在增加负载时遇到异常的输出电压波形。 请帮助找到原因,谢谢。
我们是否可以使用2类或3类来补偿环路?
原理图:
紫色:输出电压黄色:负载
谢谢!
Yishan Chen
嗨蕾
Iout 为1mA。 负载由其系统进行调节。
您的意思是 Iout 被强制进入 Vout 或从 Vout 中拉出?
[报价 userid="416959" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403689/tps61046-abnormal-output-voltage-when-load-increasing/5374894 #5374894"]我怀疑当负载打开时 FB 被强制高于1.2V、从而器件进入固定12V 输出模式。 请测量 FB 的电压波形。能否详细介绍一下这种情况?
谢谢!
Yishan Chen