This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:如何检查特定电压下的电流。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404390/tps63070-how-to-check-current-at-particular-voltage

器件型号:TPS63070

工具与软件:

您好、TI:

我计划使用 TPS63070来实现稳定的3.8V 输出。
您能告诉我如何检查(实施前)、 在5.0V 至8.4V 的可变电压范围内 TPS63070的输出电流是多少。
我计划将锂离子电池作为输入连接到 TPS63070。  
电池电压将持续从5.0V 升至8.4V 且持续时间取决于电池的剩余电量。

此致、
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Ranjan、您好!

    由于器件在降压模式下工作、因此您可以将 EC 表中的 Iin、max 作为 IOUT_max  

    因此、在您的应用中、输出电流能力应该大约为3.05A。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    我还计划针对相同的应用、在3.0V 至4.2V 的输入电压范围内使用相同的 IC。
    如何通过可变 VIN 找出输出电流。

    此致、
    Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ranjan、您好!

    然后、您可以使用 EC 表中的电流限制作为输入电流限制。

    对于您的应用、当 Vin 为3V 时(如果没有触发 OTP)、最大输出电流应约为2.4A。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    您能告诉我在哪里可以找到它吗?
    我在数据表中找不到它。


    此致、
    Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ranjan、您好!

    在第7.5节中、可以在 EC 表中找到参数 IIN、max、如下所示。

    此致

    TAO