This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:终止电流功能未按预期工作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404646/bq25756evm-termination-current-function-not-working-as-expected

器件型号:BQ25756EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

您好!

我们使用带有 STM32微控制器的 BQ25756EVM 通过 I2C 与电路板通信。 此外、我们还有一个连接到反馈引脚的数字电位器、由 STM32控制、用于调节充电电压。

我们的目标是使用2A 的电流为电池充电、并将终止电流设置为1.5A。 充电过程最初不会出现问题、但即使电流降至终止阈值以下、EVM 也不会完全终止充电。 当充电电流降至约1A 时、电路板开始在充电终止模式和收尾充电(CV)模式之间振荡。 在此振荡期间、Stat 1和 Stat 2 LED 交替亮起、充电过程永远不会完全完成。

您能帮助我们理解为什么会发生这种情况吗?

此致、
Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    位 EN_PFM 是否设置为1? 当 BQ25756的终止电流低于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=1。 这将使终端更准确。

    请告诉我设置 EN_PFM=1是否可以解决该问题。 要进一步调试电路、您是否可以发送 BQ25756的其他寄存器?

    此致、
    埃森·加洛韦