This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:对 NVM i2c 电压进行编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404976/tps6521905-programming-nvm-i2c-voltage

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS65219

工具与软件:

您好!

我们考虑在设计中使用 TPS6521905。 读完数据表和手册后、尚不清楚在 EVM 编程期间 I2C 是否可以与1.8V VIO 一起使用。 数据表规定我们可以使用3.3V 或1.8V、但编程过程仅允许3.3V。

您能否确认 VIO、特别是 I2C 是否可以在 NVM 编程期间使用1.8V?

谢谢!

Manel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! TPS65219 PMIC 允许在正常运行期间使用1.8V 或3.3V VIO 进行 I2C 通信。 然而、NVM 编程需要3.3V VIO。

    谢谢!

    Brenda