This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为 MCU 供电的理想方式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403681/bq40z80-best-way-to-power-mcu

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!
我想将 STM32 MCU 添加到 BQ40Z80中以通过 CAN 输出数据。 使用 BQ40Z80时为器件供电的最佳方式是什么。 是否有 相同的基准?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    我不相信 STM32是 TI 产品、这意味着我无法准确给出有关如何为该器件供电的建议。 我认为这个问题更适合他们的团队。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    让我重新表述一下。 使用 BQ40Z80时、为 TI MCU 供电的最佳方式是什么?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    我相信 bq40z80 EVM 实现了 TI MCU 以供参考、bq40z80EVM 用户指南中包含以下原理图:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubz5/sluubz5.pdf?ts = 1724427548019&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ40Z80EVM-020 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我确实有少数 EVM。 我想了解我们如何在电池组可拆卸时利用 MCU 并为其供电。 我想在 bq40z80进入睡眠状态时禁用 MCU。 使用按钮锁存电源启用 MCU、直到将其禁用。  

    有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    我认为这是一个更适合在 MSP E2E 上发布的问题、因为他们会更好地了解如何应对这种情况。

    此致、

    Anthony