This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关断

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404397/bq4050-shutdown

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

至于 BQ4050、当它从关断状态唤醒时、SOC 将从0%跃升至70%。 使用磷酸铁锂电池。 据我了解、唤醒后、芯片通过 OCV 收集电池的电流电压来计算 SOC。

BQ4050唤醒和录制 SOC 之间是否存在延迟? 如果是、则持续多长时间?

附件是 GG 文件。 另请帮助查看是否存在任何配置问题。 谢谢你

e2e.ti.com/.../20240617_2D00_3S1P_2D00_4.6AH_2D00_DHD.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下测量仪表进入关断状态之前发生了什么情况? 是直接在充电/放电之后还是让电芯放松? 当电量监测计退出 SHUTDOWN 模式时、将发生完全复位、然后电量监测计应更新 SOC 和其他值、这在退出 SHUTDOWN 模式后需要几秒钟。

    此致、

    Anthony