This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:最大误差

Guru**** 2767375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404396/bq4050-max-error

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

所述的 BQ4050的最大误差仅为100%、而 BQ40Z50所述的最大误差为1%、3%、5%、100%、这两者之间有何差异? 关断后唤醒与什么有关吗? SMBus 是否会将此值报告给主机?

BQ4050

BQ40Z50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq4050和 bq40z50之间的区别在于它们上实现的算法、其中 bq4050使用 CEDV 算法、bq40z50使用 Impedance Track 算法。 由于器件在唤醒时经过完全复位、因此该值在从 SHUTDOWN 模式唤醒时会发生变化。 要将此信息报告给主机、需要读取0x0C 寄存器。

    此致、

    Anthony