This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:定义了直流或 RMS 电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030, LMG3411R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404089/lmg3411r050-dc-or-rms-current-defined

器件型号:LMG3411R050
Thread 中讨论的其他器件:LMG3422R030

工具与软件:

我看到3422/6和3650系列均定义了直流或 RMS 电流值、以及10us 脉冲电流规格;
如果在偶尔的开关周期(例如达到11us)内电流宽度超过10us、但峰值不超过10us 且未触发 OCP、是否有必要在这种情况下额外评估风险?

此外、3411/0系列仅具有直流电流规格、100ns 规格、但没有宽度为10us 的电流规格;
如果使用3411/0系列、如果偶尔的峰值电流超过持续 IDS 规格、应如何评估风险?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    对于 LMG3422R030、tp < 10µs 时的 FET 漏极固有正脉冲电流额定值为120A。 但是、 由于内部过流保护电流 限制典型值为70A、该器件实际上绝不会遇到此情况。  

     对于 LMG3411R050、 偶尔的峰值电流超过了连续 Ids 规格不是问题、因为内在脉冲 Ids 规格 在小于100ns 的时间里高达130A。

    此致、

    John