This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断模式下的 DCHG、DDSG 引脚状态

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404422/bq76952-dchg-ddsg-pin-status-in-shutdown-mode

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我已经注意到、当 BQ76952通过将 RST/SHUT 引脚置位>1s 从正常模式转换为关断模式时、DCHG/DDSG 引脚保持之前的状态、而不是更新为高电平。 这是预期行为吗?

例如、当芯片从 CHG/DSG DDSG = LOW 保持闭合/启用(即 DCHG/FET)的正常状态关断时、DCHG/DDSG 引脚仍保持低电平状态、这不能正确表示 CHG/DSG FET 在 SHUTDOWN 模式下处于打开/禁用状态。

我希望在此作出澄清。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    感谢您的耐心。 我意识到我误解了你的问题,并改变了我的回应。 由于默认情况下、DCHG/DDSG 引脚配置为  高电平有效 即如果 CHG/DSG 为逻辑高电平(1)、它们将为逻辑低电平(0)、一旦部件进入 SHUTDOWN 模式、最初为低电平的 DCHG/DDSG 引脚仍将保持低电平。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。 这是否意味着完全依赖 DCHG/DDSG 引脚的读数来确定来自主机 MCU 的 FET 状态是不安全的、因为当芯片处于关断模式时、DCHG/DDSG 引脚将保持其状态为低电平、在这种模式下应该将所有 DDSG = HIGH 保持断开/禁用(这转换为 DCHG/FET)?

    谢谢!

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    当器件处于关断模式时是正确的。 一旦器件关闭、一切都关闭。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis、这很有帮助。 顺便说一句,我希望看到你留在我的问题的原始反应,然后你擦除它。 我想看看我是否可以利用您在那里提到的参数解决这种情况。 有没有办法可以恢复这种反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!  

    这里是我之前提到的参数:



    如需更多有关关断模式的信息、请参阅本 BQ76952关断模式常见问题解答 、其中还包括我分享的段落。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!