This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:TPSI3052-Q1:EMC 问题建议

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404991/tpsi3052-q1-tpsi3052-q1-emc-issue-advice

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSI3052

工具与软件:

您好!

我将在设计中的两个实例中使用 TPSI3052-Q1:

1.在类似应用中作为高侧 SiC MOSFET 的驱动器、与同事在帖子中投诉 CE 噪声的同事: TPSI3052-Q1:EMC 问题建议-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

2.作为传感器电路的隔离式电荷泵电源。

在辐射发射测试中、我们注意到80 -100MHz 范围内出现了显著峰值-360MHz、370,500 -600MHz 和720 -760MHz 范围内出现了显著峰值。 我们已确认发射来自  TPSI3052器件。 我们通过以下方式测试了 ECU: 已安装和未安装 TPSI3052、以及至少在90-10mH 范围内使用近场探头。

  

噪声源似乎是 IC 在 TPSI3052的引脚4和5之间的两个位置的中间。 我们在3线连接中使用这两个电路。 有趣的是、一旦 Enable 引脚拉至高电平并激活 VDRV、噪声就会变得更低。  

电路原理图:  

两个电路都位于电路板内部、远离馈电电缆连接、但 SiC 电源通过 PTC 连接到高压电池输出、并且 ECU 具有塑料外壳、仅有一侧用金属板封闭。

有什么想法如何提高 RE 性能?

提前感谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcell Murgas:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。  

    如本文中所述、我们建议使用铁氧体磁珠和共模扼流圈来帮助缓解 EMC 问题。  我们还建议使用最低 PXFR 电阻器来帮助降低 EMI。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier