请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户将 LMR14030-Q1用于8V 输出电压、但他们遇到输入 电压可能仅为7V 的情况、我知道此器件可能无法正常工作、我只是想知道当输入电压(7V)低于设定的电压(8V)时、此器件是否会损坏、提前感谢!
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户将 LMR14030-Q1用于8V 输出电压、但他们遇到输入 电压可能仅为7V 的情况、我知道此器件可能无法正常工作、我只是想知道当输入电压(7V)低于设定的电压(8V)时、此器件是否会损坏、提前感谢!
此致、
插孔
尊敬的 Jack:
当输入电压开始降至低于输出电压设定值时、器件将开始在压降模式下运行。 您可以在 数据表的第7.3.4节中详细了解此操作。 数据表中还有一些显示该现象的曲线、请参阅第6.7节中的图7-10。
在压降模式下运行时、客户不应预计器件会损坏、但当 VIN 降至7V 时、器件将无法在输出端支持8V 电压
谢谢!
Joshua Austria.