This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于 TPSM63610 webench 设计中的功率电感器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404547/tpsm63610-regarding-power-inductor-in-tpsm63610-webench-designs

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

680nF 功率电感器 NPI31PR68MTRF (在 TPSM63610设计中提到)目前尚不可订购。 您能为这种功率电感器建议任何替代方案吗?  随附了 NPI31PR68MTRF 的数据表以供您参考。

e2e.ti.com/.../NPI31PR68MTRF.pdf

谢谢、此致、

Sahil   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    TPSM63610是一款具有集成电感器的电源模块、无需输出电感器即可运行。

    如果您在寻找 EMI 输入电感器滤波器、可以从许多滤波器类型中选择、以帮助您实现 EMI 目标。 通常、我们会发现应用 使用简单的 π 型滤波器来满足其要求。 例如、EVM 上的 π 型滤波器利用一个1.5 μ H 电感器与一个电解阻尼电容器和一个陶瓷电容器。 此 应用手册可 帮助您设计 EMI 滤波器。

    谢谢!

    Joshua Austria.