This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:TPS7A87

Guru**** 2508785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A87, TLV752, TPS7A90, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402488/tps7a87-tps7a87

器件型号:TPS7A87
主题中讨论的其他器件: TLV752TPS7A90LM27761

工具与软件:

您好!  

主题: LDO 能否在负载电流低于1 mA 时提供可靠输出?

部件号:  TPS7A87

部件号描述:  线性稳压器 IC 可调节正2输出500mA 20-QFN (4x4)。

在我要考虑的 LDO 的数据表中、输出电流(IOUT)的额定范围为0 mA 至500 mA。 但是、没有提到最低负载电流要求、数据表也没有包含用于显示稳压器在低负载电流下的性能的图形。 对于 CMOS 图像传感器应用、我的应用要求 LDO 在负载电流小于1 mA 的情况下可靠运行。 您能否确认该 LDO 是否能够在此类低电流电平下保持稳定运行、或者提供有关其在这些条件下的性能的任何其他指导或数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adwait:

    此 LDO 没有最低电流要求。 此 LDO 可以在小于1 mA 电流下保持稳定运行。 在较低的负载下、压降电压、噪声、负载调节和静态电流将大幅降低(性能更佳)、但效率会降低。  

    此应用的终端设备是什么? VIN、VOUT、IQ 和噪声要求是什么? 了解这一点可以帮助我向您建议任何替代器件选项。

    此致、

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    如前所述、此设计用于具有以下特定要求的 CMOS 图像传感器应用:

    • 输入电压(VIN): 5V
    • 输出电压(VOUT): 可调节、最高为3.5V
    • 噪声要求: 纹波电流峰-峰值<µV μ V
    • 静态电流(IQ): 以便优化功效
    • 最小负载电流: 小于1 mA

    根据这些参数、我正在寻找一款能够在这些条件下保持稳定运行的 LDO。 此外、如果有一个包含多个 LDO 输出的可用 IC、这将更适合我的应用。

    感谢您的帮助、并期待您的建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A87符合您的规格。 TLV 751是另一款符合您规格的双输出 LDO。 我还会考虑 TLV752、它不是双输出。 该选择因应用而异、但我们通常建议级联两个 LDO 以实现更好的散热和增强型 PSRR。 如果您的应用需要为非独立信号链元件(例如 VCO、ADC、DAC、LVDS 或 ASIC)供电、建议使用 TPS7A87。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢主席先生的帮助、我的问题得到了成功解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问是 TPS7A90 LDO 在新设计中的寿命和适用性问题

    我目前正在我的一种设计中使用 TPS7A90 LDO、我想知道是否建议在新设计中继续使用此组件。 我注意到在 TI 网站上、这款 LDO 的更新版本现已推出。 但是、我有一些问题、因为较新 LDO 的噪声(以 RMS 为单位)大于53µV μ V、高于现有 TPS7A90。

    您能否就 TPS7A90的使用寿命以及是否建议将其用于新设计提供指导? 此外、与 TPS7A90相比、较新 LDO 中增加的噪声如何影响其性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A90不会被淘汰、尽管我们推荐较新的替代产品、但您可以将其用于新设计。 但是、如果噪声是您的应用需要考虑的重要因素、我将继续使用 TPS7A90。 请注意、它使用了一个10nF 降噪电容器来实现4.7µV μ V RMS 噪声系数。  

    增加的噪声所带来的影响将视具体应用而定。 请查看每个数据表的第2节、以确定适合您的应用的地方。 噪声增加不会对压降、效率、功率耗散、Iq、线路和负载调节造成显著影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题: 查找 LDO 来生成-0.7V @-1.39mA 和-0.7V @-1.5mA

    我正在寻找一种 LDO、它可以在-1.39mA 和-1.5mA 的电流下生成-0.7V 的负电压。 搜索完各种选项后、我找到了 LM27761、它提供-1.5V 至-5V 的输出范围。

    但是、由于此范围不包括-0.7V、我想知道是否有直接提供-0.7V 的替代 LDO。 如果没有、您能否说明如何使用 LM27761或任何其他方法实现该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adwait:

    这与您在上面启动的主题大不相同。 您可以    根据您的应用在新主题中发布此问题、还是联系 ldo_industrial_marketing@list.ti.com 或 ldo_auto_marketing@list.ti.com?

    谢谢你