Other Parts Discussed in Thread: REF34, LM4140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4140 工具与软件:
我正在使用 LM4140BCM-2.5电压基准进行设计、但基准精度存在问题。 数据表列出了 V_REF 的初始精度为+/- 0.1%、但有注意事项:
(4)与 PCB 组装相关的高温和机械应力会对的初始精度产生重大影响
可能会导致 VREF 显著变化。
是否有关于 PCB 装配后基准精度的数据或指导? 我目前假设准确度在+/-0.5%以内、但我不确定这是否合理。 我感谢您提供信息。
谢谢!
Zack