This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:使用 EV2400从 bq27000或 bq27010读取数据。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27010, BQ27000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405570/bq27010-reading-data-from-bq27000-or-bq27010-using-ev2400

器件型号:BQ27010
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、、 BQ27000

工具与软件:

尊敬的团队:  

您能帮助我的客户吗(点击此处)。 该女士无法将 BQ270x0与 EV2400连接。  

她已经下载了 BQstudio 测试版、但数据库中没有显示 BQ27000或 BQ27010。  

您可以帮助她将上述测量仪表 IC 连接到 EV2400吗?  

谢谢!

Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为对于 BQ27010、您需要下载此评估软件: https://www.ti.com/tool/download/SLUC087

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、  
    Rutuja 会在这里与您联系。 请支持她。  

    她无法在工具上找到 EV2400 EVM 来建立通信。  

    提前感谢、
    Needhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我可以运行 exe 和安装的应用程序、但无法在应用程序与 EV2400之间建立通信。

    请告诉我可以采取哪些措施来使其正常工作。

    .

    谢谢

    Rutuja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rutija、您好!

    由于该器件是旧器件、因此您将需要使用 EV2300。

    此致、

    Nick Richards