This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:输出复位信号 IO 电平

Guru**** 2501745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405852/tps386000-output-reset-signal-io-level

器件型号:TPS386000

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果提供的 VDD 电压为3.3V、是否可以将1.8V 上拉电压连接到开漏复位输出信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在开漏配置中使用1.8V 上拉电阻不会出现问题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz