This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:5Vin/2A-3A (管理;28V 额定值)

Guru**** 2504765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406166/tps7a47-5vin-2a-3a-28v-rating

器件型号:TPS7A47
Thread 中讨论的其他器件:LM1084

工具与软件:

客户正在寻找符合以下条件且额定电压大于28V 的 LDO、以获得 FuSa SIL3电机驱动电源

条件:5.5Vin 至5.0Vout/2A 或3A;由于是安全电源、输入电压降额必须大于28Vin。  

您能帮我推荐一个合适的酒店吗? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我认为 LM1084非常适合在此应用中使用、因为它既可调节、又具有固定的5V 输出电压版本、可处理高达29V 的输入电压和5.5A 的输出电流。

    可调节版本: LM1084ISX-ADJ/NOPB

    5V 输出版本:LM1084ISX-5.0/NOPB

      LM1084
    Iout (最大值)(A) 5.5.
    输入电压(最大值)(V) 29.
    输入电压(最小值)(V) 2.6.
    输出电压(最大值)(V) 27.5.
    输出电压(最小值)(V) 1.25.
    固定输出选项(V) 3.3、5
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    30.
    噪声(uVrms) 38.
    准确度(%) 1.5.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    1300
    Iq (典型值)
    mA
    5.
    输出电容器类型       非陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    23.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、47 mm2:4.58 x 10.16 (TO-220|3)
    6 sigma 目录

    此致、

    Andres