This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:设置不匹配

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405726/bq40z80-settings-mismatch

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我为 BQ40Z80开发了一些运行良好的设置、然后导出到一个文件中用于制造程序板。 但是、他们在导入文件时收到以下错误消息:

在我们各自的 BQ Studio 环境中、我可以看到我的电池平衡配置部分中专门有一组不同的配置寄存器。 在 BQ Studio 中、我看到了以下情况:

请注意、我具有 Cell1、Cell 2-6和 Cell 7的字段。

但是、在制造计算机 BQ Studio 的同一屏幕上、我们可以看到:

请注意、它们仅看到电芯1和电芯2-7。 然后、由于(可能)缺少字段导致数据错位、后续字段的值被损坏。 这可能是什么原因造成的? 我们都是 BQ Studio 1.3.101版本、并且 bq40z80芯片都是最新的固件版本4 Build 5。

-Jamie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    您能否与我共享 gg 文件以及正在使用的 bqz 文件? bqz 文件可以在计算机上 BQStudio 安装位置的配置文件夹中找到。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian。 我们发现了问题。 当我们查看制造计算机来提取 bqz 文件时、我们发现它只有版本2、而不是版本4。 我们在该计算机上运行了固件更新程序(sluc672)、现在我们已经设置完毕。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    很高兴听到!

    此致、

    Adrian