This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:增加负载、PWM 不增加输出相位

Guru**** 2534400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404641/tps53679-increase-the-load-pwm-does-not-increase-the-output-phase

器件型号:TPS53679

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、禁用 DPS 功能、PWM 有一个相位

    2、参考:e2e.ti.com/.../tps53679-increase-the-load-pwm-does-not-increase-the-output-phase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 yuchen;

    当您更换新芯片后、发现禁用 DPS 时、三个阶段的操作正常。 以检查是否存在焊接问题。  

    那么、使用这款新芯片、启用 DPS 之后、是不是现在仍然是单相运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、采用新芯片、在使能 DSP 模式下、随着负载的增加、PWM 的数目 可以增加到三相。

    2、对旧芯片(怀疑芯片损坏),在停用 DSP 的模式下,PWM 只有一个相位操作。

    3、对旧芯片(怀疑芯片损坏),更新芯片固件 TPS53679 ,在禁用 DSP/使能 DSP,PWM 只有一相操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen:

     所以,芯片不好的原因有很多,我们不能告诉你确切的原因,请忽略。 谢谢!