This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:如何在与交叉点开关结合使用时设置 GPIO

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65987DJEVM, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402203/tps65987ddk-how-to-set-up-gpio-when-using-in-combination-with-a-crosspoint-switch

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65987DJEVM、DP-EXPANSION-EVM、 TPS55289、TPS65987D

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们将使用 TPS65987和 TUSB1046的组合、是否有任何文档显示了如何配置 TPS659xx 应用程序自定义工具?

根据 DP-EXPANSION-EVM 和 TPS65987DJEVM 的配置、我们配置了以下各项。

我们能够提供有关控制 TPS55289的应用报告。

同样、您是否能够提供有关如何配置交叉点开关的文档?

如果没有、您能否告诉我们我们应该在 TPS659xx 应用程序自定义工具中进行哪些设置来控制 TUSB1046的 GPIO 模式?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    请参考以下应用手册、了解如何使用 TPS65987D 设置 TUSB1046: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?TUBS1046=1724166843049 。此应用手册详细介绍 PD 配置以及 ts 的示例配置。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您引导我们阅读应用手册。

    我们将使用我们的配置来尝试它。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    没问题、我将把该线程标记为关闭。 如需进一步支持、请打开新的 e2e 主题以更好地进行跟踪!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin