This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP 射频(1.0V)最小工作电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR6843, AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405757/awr1843aop-awr1843aop-rf-1-0v-minimum-operating-voltage

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR2243IWR6843、、

工具与软件:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404865/lp87524j-q1-low-output-voltage/5380520#5380520

尊敬的:

多个毫米波雷达传感器(例如 awr1843aop、awr2243、iwr6843等)由 PMIC 供电、并在后端中使用 LC 滤波方案。 由于 DCR 和电感的影响、 IC 引脚端的电压将低于1V。  IC 末端的电压阈值是否有明确要求?

数据表中的建议电压 为0.95V 至1.05V、但在实际雷达波形状态下很难实现该电压范围。

经测试低于特定电压的雷达传感器可能无法开启或经历重复重新启动;
实际测试发现、1843将在大约0.8V 处重复启动、而2243将在大约0.9V 处无法启动。

我想了解传感器 AWR1843AOP、IWR6843和 AWR2243的射频(1.0V)最低工作电压? (无需重新启动即可正常启动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、电压应介于0.95V 和1.05V 之间。 会出现超过此值的瞬态、但稳态电压应处于此范围内。 如果您无法实现这一点、则需要重新设计电源布线或 LC 滤波器、以更大限度地减少直流压降。  

    在 AWR1843AOPEVM 上、在启用所有 TX/RX 的情况下、可在器件引脚处实现约970mV、因此应该可以设计您的电路板来实现此目标。

    此致、

    Adrian