This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:VIN1可以为0V 悬空吗?

Guru**** 2814325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401421/lm66100-can-vin1-be-0v-floating

器件型号:LM66100

工具与软件:

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    让我再检查一下。 我明天会回到你身边。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    VIN1不能保持悬空、因为 VOUT 将上拉 VIN1、RCB 永远不会激活。  您是否正在 使用 TI LDO? 通常、TI LDO 具有带输出放电功能的"P"型号-这通常应该能够解决问题/激活 RCB 并节省 IQ、因为输出放电仅在 VIN1禁用时才处于活动状态。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您 使用的是 TI LDO 吗? 通常、TI LDO 具有带输出放电功能的"P"型号-这通常应该能够解决问题/激活 RCB 并节省 IQ、因为输出放电仅在 VIN1禁用时才处于活动状态。  [报价]

    尊敬的 Shiven:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    很抱歉、您过去或现在没有获得支持。

    您的理解是正确的、如数据表部分中所述。

    此致、

    Shiven Dhir