This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:UC1875输出脉冲一闪一闪

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403181/uc1875-uc1875

器件型号:UC1875

工具与软件:

UC1875在开环时、输入条件:19脚三角波峰值4.1V、频率40KHz、2脚4.8V。结果其输出脉冲波形、一闪一闪的、间隔1秒左右、即1秒有1秒无。不知道是哪里的问题、是板子布的有问题还是别的原因?μ A

拿正常的板子做对比、正常板子就是持续的输出。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的测试电路和波形。 "正常的板子"一词的含义是什么?  正常的板子 μ s 使用同一器件或不同器件? 您需要进行 A-B-A 交换测试、以查看这是 IC 问题还是电路板问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决、布局造成的回流面过大造成的 μ A