This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用数据表中推荐的 BQ 器件以外的器件

Guru**** 2515345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ24160, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403347/tps25751-use-of-bq-devices-other-than-those-recommended-in-the-datasheet

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ24160BQ25798

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑整合 USB Type-C PD。

我知道 TPS25751数据表列出了可由其控制的 BQ 器件的器件型号。

是否可以使用这些之外的 BQ 器件?

原因是我们想将 USB Type-C PD 功能合并到我们过去使用的 BQ24160配置中。

由于我们无法使用 TPS25751的 I2C 主器件来控制该引脚、因此可以对其进行配置以使 BQ24160直接由主机控制器的 I2C 主器件进行控制吗?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    TPS25751仅为这些特定的 BQ 器件提供集成的 I2C 支持、而对于任何其他器件、外部/主机控制器都需要通过其 I2C 来手动控制(如方框图所示)。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们正在考虑将 BQ25798不仅用于 BQ24160、还用于另一个模型、为了标准化 USB Type-C PD 控制器 TPS25751的配置、我们将使用主机控制器的 I2C 来控制充电器、而无需经过 TPS25751

    我想要一个能够实现这一点的配置。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    您可以选择不附带 BQ 器件的 DRP 配置(请参阅下图):  

    使用所选的这种配置时、TPS25751不会成为 BQ 器件的 I2C 控制器、然后主机控制器可以连接到 BQ 而无需通过 TPS25751。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您告诉我们 GUI 选项。

    我们希望通过外部 MCU 控制 BQ25798和 BQ24160、但这种配置不使用 TPS25751的 I2C。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    没问题、我将继续、将该线程标记为关闭。 如需进一步支持、请打开新的 e2e 主题以更好地进行跟踪!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin