This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:为其他直流/直流稳压器提供有源微调支持

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403745/ucd9090-q1-active-trim-support-for-other-dc-dc-regulators

器件型号:UCD9090-Q1

工具与软件:

 UCD9090-Q1有源微调功能是否支持除 TI 稳压器之外的直流/直流稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD9090-Q1有源微调功能可与非 TI 稳压器配合使用。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我找到的有关调整电路配置(包括 UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工具)的信息中、该图显示了一个 R1电阻器、它也是 裕量调节电路设计工具输入的一部分。  我使用的电源没有此电阻器作为 VFB 的一部分。  能否 在 裕量调节电路设计工具输入中忽略 R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻 R1的阻值是设置 标称、最小和最大 Vout 电压以进行裕度调节的电路的一部分。 因此、这是必要的。

    此外、为了阐明我之前的响应、UCD9090-Q1中没有任何内容可阻止其与非 TI 稳压器一起使用。 但是、如果该稳压器需要的设置与 UCD9090-Q1不同、则无法确定其是否可以正常工作、具体取决于该稳压器能否使用 UCD9090-Q1设置。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特洛伊,我需要离开公共论坛。  您能否向我发送您的联系信息以便我可以向您发送一些详细的问题和电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会给您发送一封电子邮件来讨论这一点。

    此致、

    Troy