This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:IOTG

Guru**** 2626755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405595/tps25750evm-iotg

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25751、BQ25731

工具与软件:

您好、

客户正在使用 TPS25750EVM 进行测试、结果表明来自 IOTG 的最大输出电流仅为3.4A。 如何在 TPS25750 GUI 中将电流设置为5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们!

    TPS25750EVM 可实现高达60W 的拉功率(即20V/3A)和高达100W 的灌功率(20V/5A)。  

    我想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、我们为所有新设计推荐该器件。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 BQ25731进行充电、但 TPS25751的 GUI 似乎不支持 BQ25731。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前正在努力在下一个版本的 GUI (10月)中添加对 BQ25731的支持。  

    此致、  

    Aya Khedr