This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:负电压输出的要求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405864/tpsm82903-requirement-of-negative-voltage-output

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

您好、TI:
我正在研究摄像头传感器。
它需要-4伏(负电压)与以接地为基准  
您可以推荐一些直流/直流稳压器或解决方案吗?

VOUT =-4 VoT

VIN 1.8伏

Iout = 100mA。


此致、
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhineet Ranjan:

    如果 VIN=1.8V、您可以请求低 VIN 降压产品线的帮助。  

    谢谢

    Colin