This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80紧急关断(EMSHUT)功能不工作。

Guru**** 2342310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399635/bq40z80-bq40z80-emergency-shutdown-emshut-function-is-inoperative

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的 Nick Richards:  

我已经检查操作状态 B 中的 EMSHUT 位并确认它绝不会 设置为  1.我对上一个职位上的延迟反应表示歉意。

BR's、

Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    回顾上一线程、我认为问题在于位配置:

    这似乎是位17的当前配置、从 SEL2变为 SEL1再变为 SEL0。

    在 TRM 说明中、位顺序从 SEL0到 SEL1再到 SEL2反转:

    SEL2应被置位、而 SEL0应被清零。 很抱歉混淆。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、先生、

    感谢您以前的帮助。 我现在能够使用 BQ Studio 成功执行关断命令。

    但是、我遇到了引脚17的问题、该引脚当前连接到一个用于触发关断的开关。 尽管按下开关、但关断功能未激活。

    我已检查开关上的电压、但未找到任何结果。

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    您能否确认、当以大约1s 的去抖延迟按下开关时、引脚17上正在出现从高电平到低电平的转换?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我在引脚17上没有观察到任何电压转换。 似乎该引脚当前处于未激活状态。

    BR
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    此时电量监测计是否处于正常状态? 我认为此时该引脚应产生通过按钮下拉的高电平信号。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    监测计在与所有其他功能一起正常工作、但该引脚当前未输出高电平信号。

    BR
    Ramana.