This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:抖动测试

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405608/tps548b22-jitter-test

器件型号:TPS548B22

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以谈谈如何使用 DCAP 控制来测试转换器的抖动吗? 与使用电压模式的器件是否有任何差异?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haliang、

    彼得将在几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在恒定导通时间控制中看到的抖动(如 D-CAP 及其导数、以及固定频率)是不同的、因此测量技术和阈值是不同的。

    在固定频率后沿调制电压模式控制中、一种脉宽调制(PWM)抖动的形式通过稳态条件下导通时间的变化来测量。  这是通过在开关节点的上升沿触发并监控同一脉冲的开关节点的下降沿来测量的。  通过统计分析或更常见的情况是使用示波器显示持续性来测量脉宽的范围和分布、只要分布不出现"双模"外观、两个抖动区域之间用"眼睛"分隔、脉宽的变化幅度通常等于标称导通时间的10%、该变化通常被视为稳定且运行良好。

    在恒定导通时间控制(即固定导通时间的脉冲频率调制)中、上面测量的导通时间抖动通常非常低、类似于测量的脉冲频率抖动固定频率应用。  而是寻找脉冲频率抖动或周期抖动。  我们仍在 SW 的上升沿触发、但我们看看下一个上升沿的分布。  同样、我们也在寻找周期的自然(也称为高斯)分布、在脉冲频率调制时、使用单个中央峰值在高低之间进行跟踪。  一般指导是、稳态(恒定输入、输出和负载)下的脉冲频率抖动应小于标称开关周期的30%(+/- 15%)、并且具有单个"模式"。  如果观察到双模(交替长/短开关周期)运行、则表明环路带宽过高(输出电容不足)、并且环路正在接近次谐波不稳定性、这与没有斜率补偿的电流模式很像。

    最后要检查脉冲频率抖动的是触发边沿之后第二个上升沿的抖动。  第二个边沿的抖动应等于或小于在第一个上升沿测量的抖动。  这是因为 COT 应该是一个"自校正"控制环路、在该环路中、长于标称脉冲的后面应该是短于标称脉冲的脉冲。  因此、在2个周期内平均的稳态频率抖动应等于或小于单个脉冲的抖动。