This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:峰值集电极电流的绝对最大值、取决于环境温度

Guru**** 2811795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406014/uln2003ai-abs-max-value-of-peak-collector-current-depending-on-ambient-temperature

器件型号:ULN2003AI

工具与软件:

您好、

数据表显示、25°C 上每个通道的最大集电极电流为500mA。 是否有任何数据、例如根据环境温度条件的最大集电极电流波动?

我想知道-25°C 和70°C 环境中的最大电流值。 如果你有一个图形、你能向我展示一下吗?

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromi、

    以下图形会引起关注:

    现在温度为70°C、但正如您所看到的、这将取决于有多少通道处于活动状态以及 PWM 的占空比是多少。 当温度下降时、电流能力会更高、但如果同时激活七个通道、则不太可能支持> 500mA。

    此致、
    TIM