This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:大约 RΘJBA Ω(结至板到空气)

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406024/uln2003ai-about-r-jba-junction-to-board-to-air

器件型号:ULN2003AI

工具与软件:

您好、

问题1。 我想知道以下条件下 RΘJBA Ω(结至板至空气)的值。  如果您有此类数据、请告诉我。 能否 分享任何可以帮助我思考这个问题的应用手册?

[条件]

电路板尺寸:230 mm x 290 mm x 1.6 mm
底座材料:R1786E
铜箔厚度:18um
环境温度:-25°C 至70°C。

问题2:  我想使用 RΘJBA º C 和 RΘJB º C 计算结温。  结温的计算是否正确?  是否有任何技术文档可以帮助我考虑这个问题?

TJ = (RΘJBA + RΘJB)* Power + Ta


此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我们没有此特定数据、但是我们可以对其进行模拟。 您能否帮助我们了解本例中的负载条件以及机会情况?

    此处提供了一份很好的应用手册、其中介绍了所有参数的详细信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spra953

    我 想您的公式也许略有出入、但上面的应用手册向您展示了如何使用各种参数来估算热结温。  

    此致、
    TIM