This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405173/lm27761-lm27761

器件型号:LM27761

工具与软件:

主题:  查找 LDO 来生成-0.7V @-1.39mA 和-0.7V @-1.5mA

我正在寻找一种 LDO、它可以在-1.39mA 和-1.5mA 的电流下生成-0.7V 的负电压。 搜索完各种选项后、我找到了 LM27761、它提供-1.5V 至-5V 的输出范围。

但是、由于此范围不包括-0.7V、我想知道是否有直接提供-0.7V 的替代 LDO。 如果没有、您能否说明如何使用 LM27761或任何其他方法实现该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adwait:

    感谢您使用 E2E。

    LM27761是一款带负电压 LDO 的反相电荷泵。

    我尚不清楚在-0.7V VOUT 下运行 LM27761的任何方法。

    我认为最好使用反相电荷泵、例如 TPS60400LM2776、以生成具有一定余量(比如-3V)的负电压、然后添加一个额外的负 LDO 来降低该电压并将其调节到-0.7V。

    我将把该主题转发给 LDO 团队、以便为您推荐合适的 LDO。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adwait:

    请查看我们的可调节负电压 LDO https://www.ti.com/product/TPS723

    谢谢!

    Prakash L