This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:原理图审阅

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403979/bq77908a-schematic-review

器件型号:BQ77908A
Thread 中讨论的其他器件:BQ77915BQ77307

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户已经完成了原理图。

请查看原理图。

3P8S/4P8S 电池配置。

e2e.ti.com/.../UPS_5F00_Protection-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    我开始看原理图,但将有一个回复星期一.

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    • R53电阻器应位于 Q5/Q7的栅源之间

    否则、似乎正在复制 EVM 原理图。 对原理图是否有任何其他更改?

    选择此器件的原因何在? 有很多更新的保护器件可供使用、例如 BQ77307或 BQ77915。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的支持。

    原理图没有其他更改。

    由于 PCB 空间限制、我们将8节电池设计为单 IC 电池。

    我会向客户推荐该产品、并检查是否可以设计2 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    这是经过修改的客户原理图。

    e2e.ti.com/.../UPS_5F00_Protection-Circuit_5F00_r02_5F00_20240827.pdf

    充电和放电我是否需要在 GND 和 PACK +之间添加 SPK (火花保护电路)?

    请查看 SPK 附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    看起来不错!

    火花隙可以进一步提高抗 ESD 冲击的稳健性。 我建议添加它们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon