This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:V-和 VSS 的短路电阻和应用持续时间

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405739/bq2970-v--and-vss-short-resistance-and-duration-of-application

器件型号:BQ2970

工具与软件:

尊敬的 TI:

我有关于第16页的问题、请注意将 V-和 VSS 引脚短接在一起以启用放电电路:

需要多低的短路电阻、必须施加多长时间? 这是否是 TI 已描述的特性?

在一些实验中、我可以启用电阻高达35k 的放电电路(我确定我可以使用更高的电阻、我只是没有尝试)。 电阻越大、在启用放电电路之前必须等待的时间就越长。

我希望使用 MOSFET 将这些引脚短接在一起、以启用放电电路。 我正在寻找一些附加信息、从而相信我的设计始终可以正常工作。

我将可能在两个引脚之间连接短的< 5欧姆的电阻、持续时间<20ms。 这是否足以可靠地启用放电电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oneil:

    正如您评论的那样、这个测量结果没有表征。

    您应该能够使用 MOSFET 来短暂地将其短路。  我认为小于5欧姆、小于20ms 就足以支持这种情况。

    但是、我建议在您这边进行一些测试、以了解其可靠性、但我认为这些条件应该没有问题。 至少对它执行快速测试。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon