This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:SPICE 模型中的 RT/CT 锯齿波形显示为零

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC1843A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397206/uc1843a-sp-rt-ct-sawtooth-waveform-in-spice-model-hits-zero

器件型号:UC1843A-SP
Thread 中讨论的其他器件:UC3843

工具与软件:

我注意到在 SIMetrix 中使用 UC1843A-SP 模型时、RT/CT 引脚上的锯齿波形从0V 变为2V、而不是从1V 变为3V、与 UC3843模型类似。 这似乎并不正确、因为2N2222 NPN 在0V 和大约0.7V 之间不导通、从而阻止 PWM 在占空比的前30%左右运行。 我使用的配置类似于数据表中的开环实验室测试装置(图26)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stephen、

    正确的是、模型中 RT/CT 引脚的电压电平可能不能完全反映器件本身的电压电平。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对权变措施有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stephen、

    这取决于你要做什么。
    将引脚弄乱会扰乱模型的工作方式、因此它不理想。

    您需要实现正确的电压电平的什么功能?

    谢谢!
    Daniel