This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD85302L:关于 G 和 S 极性短路的问题

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85302L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402457/csd85302l-about-the-issue-of-g-and-s-polarity-short-circuits

器件型号:CSD85302L

工具与软件:

你(们)好  

我们有一个客户退货电池;在测试过程中、我们发现 Q1损坏、并测量了 G、S 的43.47 Ω;您能否帮助分析原理图是否有任何问题? 可能的原因

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的咨询。 我觉得原理图没问题。 客户可能需要考虑从栅极到源极连接下拉电阻器、以确保在栅极信号悬空时该器件中的 FET 处于关断状态。 但是、在电池电量监测计的典型应用原理图中、我没有看到下拉电阻器。 探测此器件时请非常小心。 它是芯片级 LGA 器件(带可焊接焊盘的器件芯片)。 此器件没有塑料封装、金属探针可轻松芯片化器件。  这是新设计还是大规模生产? 故障发生在何处? 故障率是多少?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

       大规模生产阶段、用户方面、电流故障率为0.01%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    约翰今天不在办公室里,明天他回来的时候,他会仔细研究这个问题

    克里斯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能否确认要求:VBAT、VSYS、最大充电和放电电流。 发生故障时出现了哪些情况?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    跟进以查看您是否能够获得其他应用信息。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好  

    非常感谢您的答复;

    最大 Vbat 4.5V、最大 VSYS 5.0V、最大充电和放电电流100mA;

    它是在用户端发现的;用户对产品执行了什么操作? 我们仍在搜索。 我想这可能是由 ESD 引起的。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的更新。 CSD85302L 应在这些条件下良好运行。 仅使用100mA 电流时、FET 的导通损耗将非常小。 该器件具有背对背栅极 ESD 保护结构并通过了2750V HBM 和1250V CDM ESD 测试。 我相信故障器件已退回 FA。 我们将等待查看结果。

    谢谢!

    John