This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电解决方案45W ~ 60W

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405934/bq51050b-wireless-charging-solution-45w-60w

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们有来自欧洲客户的针对汽车无线充电解决方案(汽车)的 RFQ。 显然、我们期待着为无线充电解决方案构建一个充电速率为45 ~60W、符合 Qi 2.x/Qi 3.x 标准的 POC。

不仅是当前客户、而且在最近的将来、我们的目标是多个客户、同一个解决方案可以在多个变体中部署。 预期体积可以以百万为单位。

TI 是否可以推荐符合要求的解决方案以及可用的文献和设计支持。

如果这不是正确的渠道、您可以通过正确的渠道向我发送吗? 是否存在我可以接近的单个接触点?

期待尽早收到您的反馈。

此致、

Saurabh Kumar Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh  

    抱歉、我们没有任何超过5W 的 Qi 发送器或接收器解决方案。