Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
工具与软件:
您好!
我们看到了在转换器单元中测量的峰值 CS 信号的差异。
一些转换器单元显示、在下一个开关周期开始前大约500ns、CS 信号未完全降至零、而另一些转换器单元显示、其在 OUTC 或 OUTD 变为低电平后不久降至接近零。
在 CS 信号峰值在任何给定负载下达到预期(计算得出)值的转换器单元中、在 OUTC/OUTD 信号关断其各自初级侧 MOSFET 后、CS 信号不会降至零。
而在 CS 信号确实下降接近零的单位中、峰值低于预期。
附加的波形显示了这一点。 在27A 负载下、我们预计 CS 信号约为1.84V。 右侧的信号达到预期值、但在 OUT/OUTD 变为低电平后、CS 信号保持在零以上。
在左侧的信号中、可以看到在 OUTC/OUTD 关断各自 MOSFET 后、CS 信号下降至接近零、但 CS 信号峰值比预期值1.84V 低~32mV。
我们无法确定为什么会发生这种情况。 我们检查了隔离变压器的磁化电感值、但它们在所有单元中看起来都很相似。 我们检查了输出电感值、它们看起来也很相似。 我们探测了单元以检查其他差异、但看不到任何差异。
我们希望能够帮助我们找出造成这种差异的原因。
此致、 
Nitish Agrawal.