This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403593/tps25942a-tps25942a

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TPS25942A_2D00_Power-block-diagram.pdf

尊敬的 Arush 和 TI 团队

感谢您的支持。

这是关于 Oring IC TPS25942A 的问题、

1.我之前说过、这些 IC 在我的设计中带来了问题。 我曾使用 strap 配置绕过这些 IC、而我的电路板正常工作(随附原理图和方框图、以供您参考)。

2.在一张新卡中、我绕过了电路板负载、并将这些 ORing IC 输出至直流负载。 这些 IC 的工作电流在2A 以下。 我将负载增加到3.2A、发现两个 IC 都发生了故障、仅提供了0.8V 的输出、而从来没有出现过。 当我安装新鲜的 IC 时、它将一直工作到2A。

但是、根据数据表、这些 IC 应支持5A 负载、并且我们安装了电阻器 Rilim (为17.8K)。

请您进行分析和更新。

不是很重要

Krishnam Raju M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnam Raju M:

    Unknown 说:
    2. 在一张新卡片中、我绕过了电路板负载、并将这些 ORing IC 输出到直流负载。 这些 IC 的工作电流在2A 以下。 我将负载增加到3.2A、发现两个 IC 都发生了故障、仅提供了0.8V 的输出、而从来没有出现过。 当我安装一个新鲜的 IC 时,它将工作到2A。[/报价]

    我将重点介绍这一点。

    您能否在没有系统负载的情况下测试这些器件、而是在 CR 模式下使用变阻器或回放来消耗一些电流。 您能否在获得良好的输出电压和低输出电压时捕获波形。 请探测 FLTb、IMON 引脚。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    1.在工作条件下、不同负载的 Vin 和 Vout 波形是可以的吗?

    2.该测试是在电子直流负载下完成的、完全消除了电路板负载。

    3.在使用外部电子直流负载进行测试时,这些 IC 的行为并不一致。 有时、这些电阻对于3A 电流和有时对于4A 电流而言可能不好。  

    一旦这些 IC 发生故障、有些  情况下会得到0.8V 输出、有些情况下会得到0V 输出。

    4.能否验证一下示意图? 可以 在5A 负载下将这些 IC 用于 Oring 吗?

    不是很重要

    Krishnam Raju M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnam Raju M:

    您使用的是电子负载的 CC 模式还是 CR 模式?  

    CR5、CR14是否已组装? 如果可以、您能分享一下器件型号吗?  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush

    我们使用了电子负载的 CC 模式。

    未组装 CR5和 CR14。

    不是很重要

    Krishnam Raju M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 CR 模式重复该实验。 CC 模式是电流阱、在电流限制模式期间、器件是电流源、但值不同。 将它们串联在一起会导致意外和不正确的波形/行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush

    感谢您的意见。 我们将向您介绍 CR 模式测试的最新信息。

    不是很重要

    Krishnam Raju M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush

    在 CR 模式下、我们面临一些问题。 在恒定功率模式下检查是否可以?

    不是很重要

    Krishnam Raju M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnam Raju M:

    您能尝试使用变阻器或电阻器箱吗? 我从未使用过电子负载的 CP 模式、因此我不太熟悉它。 负载侧电阻器的电流消耗将由欧姆定律决定。对于变阻器、可从最大电阻开始、缓慢减小电阻以增大电流。  

    此致、
    Arush