This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:I2C 控制异常

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405960/lp5811-i2c-control-exception

器件型号:LP5811

工具与软件:

我想询问一下 LP5811

我目前正在使用此器件、但出现了一些问题。

首先将01h 写入寄存器000h、然后将0Ah 写入寄存器001h、然后 读回寄存器001h 的结果是0A

但是、当我测试 VOUT 电压时、它仍然是3V

我不知道问题出在哪里、是否有示例代码?