This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:噪声测试期间 LED 闪烁

Guru**** 2558360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403963/tlc5941-q1-led-flickers-during-noise-testing

器件型号:TLC5941-Q1

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户的以下问题。

在 EMS (抗扰度)测试期间、LED 可能闪烁。
无 PWM 控制。 最大占空比。
仅用于带有点校正的亮度控制。
随着干扰水平的提高、某些 LED 开始闪烁、而随着干扰水平的进一步提高、许多 LED 会闪烁。
由于 LED 端口的抗干扰性存在差异、因此我们怀疑干扰分量施加到了 LED 输出、而不是 CPU 和 LED 驱动器之间的通信线路。
(问题)
向恒流电路施加噪声是否会引起闪烁?
如果是、可以采取哪些措施?
在输出端口和 GND 之间插入一个电容器是否是一种有效的措施?
是否有任何其他可能的 LED 闪烁原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您正在进行哪种 EMS 测试? 是 BCI 还是其他人? VLED 电源是什么? 是由直流/直流稳压器引起的吗?

    如果你发现根本原因是功率,你可以采取以下步骤.

    如果是噪声与电流之比、则可以在输出通道上添加电容。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    该标准为 ECE-R10 (抗电磁辐射)、并且是 ISO 11452-2 (ALSE 方法)。
    此器件有一个塑料外壳、并且未被屏蔽。
    这种现象仅在特定频率(约280 MHz)下发生。
    据认为、电缆长度和电路板尺寸会影响这一点。
    如果您对解决方案有任何建议、敬请告知。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是否有要我审阅的布局文件或原理图? 您是否有屏蔽电缆? CLK 频率是多少?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将与客户确认上述情况。
    如果客户向您提供原理图和布局、您能否私下分享它们?
    客户还分享了以下信息。
    VLED:5V
    电池电压通过 DCDC 产生大约7V 电压、并通过 LDO 从该电压产生5V 电压。
    然而、这个电源电路位于一个独立电路板上并通过一条线缆提供给这个电路板。
    3.3V 通过 LDO 从电路板内的5V 生成、这用于为微控制器和 LED 驱动器逻辑部分供电。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    然后、我们可以尝试将问题隔离为电源和信号。 电缆设计需要仔细、VLED 电容器和 VCC 电容器也需要仔细。 此外、信号布线应具有一些铁氧体磁珠并良好接地。

    如果您想私下发送邮件、您可以直接发送邮件给我。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    客户向我提供了以下附加信息。
    该电缆是屏蔽的、但由于没有金属外壳、屏蔽接地连接到电路板上的 GND。
    SCLK 约为4MHz。
    这位客户还为我提供了微控制器和 LED 驱动器部件的电路图、因此我将通过私人消息发送给您。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我看到了您的私人信息和原理图。 然后稍后为您提供额外的解决方案。 首先、我们来看 SCLK 频率是否可以降低、压摆率是否可以降低。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我收到了一位客户关于您的回答的问题。
    >此外、信号布线应具有一些铁氧体磁珠和良好接地。
    信号是否跟踪与微型计算机的通信线路?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    有。