This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:迫切需要组件 TPS274160的数据表中缺少信息

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403666/tps274160-urgent-need-for-missing-information-in-datasheet-of-the-component-tps274160

器件型号:TPS274160

工具与软件:

大家好、我叫 Kalin、  

我是一名 Festo 公司的硬件工程师。 我们在项目中使用您的产品、未来我们计划在许多设计中使用您的产品。
请提供以下引脚参数的详细信息- STX;  ENx; DIAG_EN
我需要这些引脚的以下参数:
-输入低电平电压
-低电平输入电流
-输入高电平电压
-高电平输入电流
请不要提供数据表"绝对最大额定值"中的信息,因为它对实际设计没有任何作用。
请尽快回复、因为我需要正在进行的项目的信息。
非常感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin:

    欢迎来到 E2E!

    对于低/高逻辑电压电平、您可以参考数据表的建议运行条件中的以下内容:

    我正在查看此器件的特性数据、我们没有指定这些器件的电流。 查看几个类似器件可以发现、高电平输入电流最大值约为100nA。  您能帮助我们理解这些信息的原因吗? ? 一般来说、与我们不知道的总体功率预算相比、逻辑引脚上的漏电流非常小。  

    对于低电平电流-我认为此处的最佳方法是参考上面的下拉电阻。 这些引脚具有内部下拉电阻、在低于低逻辑电平时会灌入任何电流。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有一个问题:

    在以下条件下、该 PIN-IGND (ON)上的电流是多少:

    "导通状态下的控制级电流消耗。 所有通道都激活。 VCC = 24V;VEnx = 5V; IOUT1、2、3、4 = 1A"

    我需要这个值 IGND (ON) 来检查工作接地电流

    非常感谢你的评分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin

    在这种情况下、是否通过 DIA_EN 引脚启用了诊断? 如果是这样-您可以使用 IQD (静态电流参数)来了解接地引脚上的电流。 您是否使用此信息来确定要放置在接地引脚上的合适二极管?  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、诊断引脚"DIAG_EN =5V" 在5伏时一直打开。 否、我不使用这样的二极管- DGND。直接连接至 GND。

      -但在这里它说输出是0伏, Ioutx = 0 A ?

    А 我、每个输出上都有1 μ F 的负载。

    我正在等待您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin

    实际负载电流不会影响静态电流。 本质上而言、当启用诊断功能时、器件中的所有元件(例如电流镜、开路负载检测等)都会消耗导致静态电流的所有电流。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,现在我已经理解你了。 因为其他制造商提供这些参数,以不同的方式描述,这就是为什么我有点困惑。

    但这并不重要,正如我所说的,它变得清楚后,你的解释!!!!!

    再次感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如有任何其他问题、请随时联系。