主题中讨论的其他器件: TPS562208
工具与软件:
您好!
我使用了数据表中推荐的设计、并在反馈电阻值 10k 和57.6k 中使用、产生大约5.4V 的电压
并使用了直流电阻为140m Ω 的3.3u H 和电容器2个10uF X7R。 我还在负载之前的输出端使用了一个二极管。
我可以看到大约200mV 的纹波、负载约为40mA。 我知道 TPS562201可在 PFM 下工作、并且在较低负载区域具有较低调节率。
我使用了 TPS562208、其在工作台仿真中显示了38mV 的纹波、但可以看到大约122mV。
如果你能建议一些改进的话就更好了。