This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201DDC 和 TPS562208DDCR

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404096/tps562201-tps562201ddc-and-tps562208ddcr

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS562208

工具与软件:

您好!

我使用了数据表中推荐的设计、并在反馈电阻值 10k 和57.6k 中使用、产生大约5.4V 的电压

并使用了直流电阻为140m Ω 的3.3u H 和电容器2个10uF X7R。 我还在负载之前的输出端使用了一个二极管。

我可以看到大约200mV 的纹波、负载约为40mA。 我知道  TPS562201可在 PFM 下工作、并且在较低负载区域具有较低调节率。

我使用了 TPS562208、其在工作台仿真中显示了38mV 的纹波、但可以看到大约122mV。

如果你能建议一些改进的话就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事石鹏稍后会回复。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该20MHz 在示波器中打开"PWM 带宽限制"来测量纹波。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。 它当然有帮助。 但我在二极管之后仍然可以看到一些纹波和抖动。

    如前所述、我们在电感器和电容器之后串联了一个二极管。 在负载产生调节效果之前、在输出端串联一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faisal:

    您能上传得到的波形吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在二极管之后

    在二极管之前

    您可以看到的斩波正在发生传输。 这在二极管之后的影响最严重。 随着 传输期间电流从30mA 变为100mA 而变化。

    所以我想了解稳压器是受二极管影响还是受二极管压降的影响。

    测量是在交流耦合模式下完成的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faisal:

    您应按最小环路进行测量、使用环测量输出电容器。 谢谢。