This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:有关 TPS564201负电流限制功能的问题

Guru**** 2381070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201, TPS56628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404485/tps564201-questions-about-the-tps564201-negative-current-limit-capability

器件型号:TPS564201
主题中讨论的其他器件: TPS56628

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想了解 TPS564201的负电流限制能力、我们没有从数据表中找到此规格、您能帮助与我们分享吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    该器件上没有负电流限制功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您提供反馈、如果内部没有负电流限制功能、您能帮助分享 TPS564201允许的负电流额定值是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    由于 TPS564201是 Eco-mode 器件、因此当电流达到零时、低侧 MOSFET 将关断、以防止负电流。 因此该器件上没有负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    但对于 Eco-mode、情况并非如此。 根据我们过去的经验、客户用 DVS 功能来控制 FB 下拉电压、因此在某些情况下、即使在 FCCM 模式下、直流/直流转换器也会以负电流运行、请参阅以下 TPS56628实际测试波形示例。 因此、请帮助与设计团队再次确认、以确认 TPS564201器件的倒数负电流处理能力。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    让我内部检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    该器件的额定电流为4A、因此考虑到 MOSFET 损耗、低于4A 的负电流是可以的。 但 TPS564201是 Eco-mode 器件、因此当电感器电流过零时、它将关断低侧 MOSFET。