This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:在负电源轨配置中低于预期 ILM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398340/tps25947-lower-than-expected-ilm-in-negative-supply-rail-configuration

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好!

我将使用 TPS2594EVM 板为一对 串联电源创建过流保护电路。

当 套件 在单电源轨条件下运行时、它会在电流 I SET 处跳闸、 此时引脚9 (ILM)上的电压大约为0.61V、并重新连接到本地接地。

不过、一旦我将受保护正输出的负端(V_OUT_pos-)连接至受保护负输出的正端(V_OUT_neg+)、  负 TPS25947的引脚9处的电压将远低于预期。 因此、跳闸负电源轨需要高得多的电流。 我想知道是什么导致 了这个问题。  

以下 是我的一些测试数据:

假设 RILM 为1.65k Ω、负载电流为2.0A 时:

单电源:Vilm = 0.604V、(这是合理的、因为182e-6uA/A * 2.0A * 1650 Ω= 0.600V)

负电源:VARM = 0.228V

未连接两个受保护的输出时、V_OUT_pos-和 V_OUT_neg+之间存在+25mV。

此外、该器件如何检测流经 FET 的电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将中点 连接更改为、如下图所示。 现在 Vilm2 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edmunds:

    很高兴听到您能够解决这个问题。 我也很抱歉没能及时看到这件事。

    相关的问题

    [quote userid="583022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398340/tps25947-lower-than-expected-ilm-in-negative-supply-rail-configuration 此外、该器件如何感应流经 FET 的电流?

    该器件具有电流镜 senseFET、有助于提供电流测量。  

    此致、
    Arush