工具与软件:
您好!
我将使用 TPS2594EVM 板为一对 串联电源创建过流保护电路。
当 套件 在单电源轨条件下运行时、它会在电流 I SET 处跳闸、 此时引脚9 (ILM)上的电压大约为0.61V、并重新连接到本地接地。
不过、一旦我将受保护正输出的负端(V_OUT_pos-)连接至受保护负输出的正端(V_OUT_neg+)、 负 TPS25947的引脚9处的电压将远低于预期。 因此、跳闸负电源轨需要高得多的电流。 我想知道是什么导致 了这个问题。
以下 是我的一些测试数据:
假设 RILM 为1.65k Ω、负载电流为2.0A 时:
单电源:Vilm = 0.604V、(这是合理的、因为182e-6uA/A * 2.0A * 1650 Ω= 0.600V)
负电源:VARM = 0.228V

未连接两个受保护的输出时、V_OUT_pos-和 V_OUT_neg+之间存在+25mV。
此外、该器件如何检测流经 FET 的电流?
谢谢!