This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:sn75452b

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404967/sn75452b-sn75452b

器件型号:SN75452B

工具与软件:

我们多年前设计了一个电路板、它使用 SN75452通过变压器耦合接口通过电缆将数字数据信号驱动到电缆上。  我被要求研究接收端的端接电阻器断开连接会产生什么影响、如果我的分析正确、这似乎会产生反射、进而将 IC 的集电极开路输出驱动至负电压。 我要问的问题是、输出是否有任何保护机制以防止变为负值(即钳位二极管?) 如果没有、负电压可能会造成损坏、那么击穿电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    器件上就没有输出电压。 从流程的角度来看、输出端的最小击穿电压为-0.3V。

    此致、
    TIM